This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:严重问题:连接调试器时工作,但仅在连接电源时不工作

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1020167/msp430fr2355-serious-problem-working-when-debugger-is-connected-but-not-working-when-connected-power-only

器件型号:MSP430FR2355
您好! 

我使用的是使用 msp430fr2355的定制 PCB 板。 

我通过 FET430调试器连接了 MSP430FR2355、CCS Studio 识别它正常。
固件上载也正常、该固件工作正常。 

但是、当我关闭调试会话时、拔下调试线、只连接电源线、芯片不工作。 

我从未经历过这样的情况。
我真的不知道这个问题。 
 
请帮助 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件代码在 msp430fr2355 launchpad 中运行良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在电路板上使用任何晶体? 您能否检查您电路板上的晶体是否工作正常?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用晶体

    这是 I/O

    内部 RC 振荡器是否有可能被破坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,

    这个问题完全是我的错