This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP-GANG

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1020136/msp-gang-msp-gang

器件型号:MSP-GANG

大家好、我如何 通过 RS232接口切换 MSP-GANG 中的图像?

提前感谢您。

Edgaras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgaras:

    您能否详细说明您需要什么? 在 MSP-GANG 中切换图像意味着什么?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的 Gang 中、有4个不同的映像、具有不同的软件、适用于 MSP430FR68976。 我已连接 RS232电缆进行组和通信。 借助 3E 31 4 4 0 0 0 0 C5 CA 电报、我可以开始编程并借助 A5获取 Gang 状态。 但我无法更改 Gang 中的图像、也无法 通过 RS232获取当前图像编号或名称。   

    抱歉我英语不好