This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:PWM 查询

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1018200/msp430fr2422-pwm-inquiry

器件型号:MSP430FR2422
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311

大家好、

好的一天。当 fFRAME 设置为30Hz 时,是否可以将输出连续时钟(周期)设置为33.333mS?

理想情况下、我们的客户希望占空比约为99%、低1%、高99%、但他们认为50%占空比在必要时可以工作。
此外、如果他们能够优雅地启动它、这意味着另一个引脚是使能引脚、当 ENABLE =高电平时、PWM 将开始自由运行。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术:

    fFrame 是指什么?

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.什么是" fFRAME"

    他们可以使用计时器模块来生成33.333ms PWM。 希望达到的精度是多少? 我建议他们使用外部晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 SMCLK=1MHz 并且 CCR0=333-1时、周期将为33.333ms。 由于33333是一个奇数、因此您只能实现49.998%的占空比、而不是50.000%。 99%是 CCRn=33000、1% CCRn=334。

    TBOUTH 机制只在 TimerB 中可用、FR2422只有 TimerA。 您可以使用引脚中断以相当快的速度(20usec 左右)打开/关闭。

    这是相当简单的。 提问者是否有特别的顾虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家。 fFRAME 是帧频率。

    如果有其他问题、我会告知客户并通知您。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户可在下面进行后续查询:

    您可以使用计时器模块生成33.333ms PWM。 我们建议您使用外部晶体。
    客户=>因为无法使用内部时钟而需要外部? 或外部晶体来实现精度?

    TBOUTH 机制只在 TimerB 中可用、FR2422只有 TimerA。 您可以使用引脚中断以相当快的速度(20usec 左右)打开/关闭。
    客户=> TimerB 的最低成本器件是什么? 是否需要使用外部晶体?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获得您指定的精度(30ppm)、您需要使用外部晶体。 如果您可以使用1-2%(20000 ppm)的电压、则可以使用内部时钟。

    许多 MSP430变体具有 TimerB、我在产品选择器中看不到专门针对 TimerB 的滤波器。 一个示例是 MSP430FR2311、它具有2个 TimerB 单元、并且列出了大约0.50美元(Q.1k)的价格。 数据表(SLASE58E)表6-15中提到了 TBxOUTH。