This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:是否烧录引导加载程序?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1019599/msp430fr5994-burn-bootloader

器件型号:MSP430FR5994

大家好、我正在使用 Uniflasher 工具、我想我用我的应用程序映像改写了引导加载程序。  我似乎找不到用于重新刻录引导加载程序的 txt 文件。  我下载了我找到的一些源文件、但我不知道如何在编译后导出一个 txt 以刻录引导加载程序映像。

暂停

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于 FR 系列的 TI 出厂预加载 BSL 存储在 ROM 中、因此不能对其进行覆盖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。  奇怪。  当我插入电路板时、USB 器件不会填充或响应 CCS 中的 uniflaser 工具或调试选项。  有什么关于如何验证我可以与调试器或5994芯片通信的建议?