This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:FR2512的调试支持

Guru**** 2513705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1019892/msp430fr2512-debug-support-for-fr2512

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2

您好!

我们一直使用多个 MSP430F2xx、i2xxx 和 G2xx UCS、现在正在使用 FR2512实现设计。

作为调试器、我们使用 FET430UIF、eZFET 或 MSP-EXP430G2与 F2xx 和 G2xx 以及用于 i2xxx 的 FET 工具、一切正常。

但是、我们无法使用上述任何一种方法连接到 FR2512。 RST 电路为标准47k + 2.2nF。  

FET430UIF 是否支持 FR 系列 UCS? 我们还将在不久的将来使用 FR2475。

请尽快回复、因为我们陷入了第一阶段!

谢谢。

Tanmay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanmay、

    是的、FET430UIF 应支持 FR2512和其他 FR 器件。  您使用的是完整 JTAG 还是 Spy-by-Wire?  此外、您收到了什么错误?