This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:MSP430F6736

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG479, MSP430F6736, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1019112/msp430f6736-msp430f6736

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP430FG479MSP-TS430PZ100MSP-FET

大家好、尝试找出我无法让 MSP-FET430UIF 与我的 IAR 版本配合使用的原因。

我之前使用过这个接口(IAR/调试工具)来调试 MSP430FG479、它运行良好、现在我将它与  MSP-TS430PZ100B (MSP430F6736开发板)一起使用、并得到以下错误:

此外、它不允许正常单步执行代码。

我使用的是 Win10计算机、有关工具的详细信息如下:

IAR 嵌入式工作平台:

调试工具:

MSP-FET430UIF S/N:10086554909R V1.4a

目前、我只是在执行我的任何代码之前尝试让接口与6736器件一起工作、所以我使用/运行 TI 的示例代码、如下所示、代码编译/链接正常、 但是、无论我运行什么、我都会得到相同的"无法执行驱动程序错误":

#pragma language=extended
#include "io430f6736.h"

int main (空)

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止 WDT

//设置 P1.x 输出
P1DIR |= 0xFF;//将 P1.x 设置为输出方向
P1OUT |= 0xFF;//设置 P1.x

_bis_SR_register (LPM4_bits | GIE);//输入 LPM4 w 中断
__no_operation();//用于调试器

工具设置:

此外、对于我的硬件、我在电路板上连接了一个32kHz 晶振、并通过调试工具为我的开发板供电(在调试器运行的情况下、在 VCC 到 GND 之间测量3.34V 电压)。

我们非常感谢您的任何帮助和/或指导...

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否共享调试工具 MSP-FET430UIF 的更多信息? 我们通常使用 MSP-FET 作为调试工具? 我不熟悉 你的。

    此致、

    现金 Hao