This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F235:ADC12精度和校准

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1018940/msp430f235-adc12-accuracy-and-calibration

器件型号:MSP430F235

您好!

在我们基于 MSP430F235的设计中、我们使用 ADC12 (Vref = AVCC=3.3V、 ADC12OSC 用作 ADC 源时钟)。

我们注意到、ADC12寄存器中的值高于预期值(假设大约为+10)。

我想知道是否必须使用 TLV 中提供的 CAL_ADC_OFFSET 和 CAL_ADC_GAIN_FACTOR 值。

如果是,在哪里可以找到使用这些值的源代码示例?

如果没有,问题的根本原因是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 UG 中找到所需内容:

    但示例代码是汇编代码而不是 C 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天

    感谢您的反馈。

    低于 我的值。  

    CAL_ADC_OFFSET = 0x0000

    CAL_ADC_GAIN_FACTOR = 0x8000

    如果我的理解 是正确的,在计算后它不会更改原始样本值...

    我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它不会更改 ADCMEM0。 您需要按压摆率进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但使用这些值

    CAL_ADC_OFFSET = 0x0000

    CAL_ADC_GAIN_FACTOR = 0x8000

    计算不会更改原始值?

    我是对的还是错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不理解您的问题。 从寄存器值中可以看出、无需校准。

    我不确定它是否与 测试条件相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我   是否需要在本例中使用 CAL_ADC_OFFSET 和 CAL_ADC_GAIN_FACTOR 值?  

    这是我的 ADC12设置

    • 外部基准= AVCC = 3.3V
    • ADC 时钟= ADC12OSC

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、如果您想获得更好的性能、就需要它。 如果您检查更多器件、您可能会在  CAL_ADC_OFFSET 上看到不同的值。

    请记住、对于 当前应用、偏移值仅为 CAL_ADC_OFFSET 的1.5/3/3。