This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:3线 SPI

Guru**** 669770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1018898/msp-exp430fr2433-3-wire-spi

器件型号:MSP-EXP430FR2433

尊敬的团队:

我使用2 个 MSP-EXP430FR2433来测试 SPI 代码:

msp430fr243x_euscia0_spi_09.c (TI.com)

msp430fr243x_euscia0_spi_10.c (TI.com) 

我尝试在主器件端添加一个断点。 RXData 和 UCA0TXBUF 读取将不会改变。 RXData 始终为255、UCA0TXBUF 始终为0x00050E。 我保证从器件将在主器件之前工作。

请帮助检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 J101 ("桥接器"接头)上移除 RXD 和 TXD 跳线。 我预计反向通道 UART (连接到 UCA0)会产生干扰[参考 LP UG (SLAU739)第2.2.4节]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    我还建议使用示波器/逻辑探头来捕获 MISO 和 MOSI 引脚。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我稍后将对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很不错!