Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969
您好!
我的客户报告了以下 MSP430FR5969问题。
在其系统中、电池电压(Vbat)由 MSP430 ADC 进行监控(P4.2/A10用作输入)。
客户发现 LPM4 电流消耗过高、具体取决于 Vbat 电压及其如何连接到 A10输入。
当 Vbat 为3.0V 时;
-通过1M 欧姆电阻器将 Vbat 连接到 A10时显示预期电流(几 uA)。
-通过分压器(1M 欧姆/1M 欧姆)将 Vbat 连接到 A10、显示100uA 至250uA。
当 Vbat 为1.5V 时;
-通过1M Ω 电阻器将 Vbat 连接到 A10时、显示为100uA 至250uA。
-通过分压器(1M 欧姆/1M 欧姆)将 Vbat 连接到 A10 、显示预期电流(几 uA)。
请参见下图。
电流在功率 IC (TPS610993)输入端测量。
VBAT 被提供给 TPS610993、而 Vd=3.0V 被提供给 MSP430。
为什么会观察到这种行为以及如何解决这种行为?
谢谢、此致、
田志郎一郎