This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP-GANG 和目标器件之间 SBW 连接的单根导线

Guru**** 1832810 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430FR5738, MSP430FR5959
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1017895/msp-gang-about-single-wires-for-sbw-connection-between-msp-gang-and-target-device

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5738MSP430FR5959

您好!

MSP-GANG 和目标器件之间 SBW 连接的单线

 

 

关于 SBW 连接的单线、我的客户有一些问题。

 

它们使用单线(约10cm)延长 JTAG 电缆、如下所示。

他们将其用于装配工厂的大规模生产。

MCU:MSP430FR5738

目标 MCU 板电源:外部电源

SBW I/F:速度→快速,SBW 数据→通过 TDOI

 

 

(问题)

单根导线连接是否有问题?

还是应该用双绞线连接它?

(MSP-GANG 手册第135页第6.2节)

 

TDOIVcc→双绞线?

TCKGND→双绞线?

VccGND→双绞线?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TAO_2199

    请您的客户参阅 MSP Gand 编程器用户指南第6.2节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在60 cm 扁平(非双绞线)电缆上使用8 MHz SBW 与 FRAM 目标器件(复位引脚上无电容)、没有任何问题。 我还在更长的电缆上测试了它(SBW)、没有任何问题。 不使用 MSP-GANG、但无论如何、我看不到30 cm 对 SBW 有何影响。

    D:\MSP>FLASH -f msp430fr5959_red_blink.txt -w -v

    文件:"msp430fr559_red_fblink.txt"
    @4400 64512字节
    总大小:64512字节

    在 COM14找到主器件

    获取器件
    # JTID 熔丝芯硬软 LotWafer DieX Diey
    2 99  正常  6581 1106 30   E1271D07 2F00 1900
    3 99  正常  6181 1106 30   C1F22407 2B00 2200

    写入 271ms 231,7kB/s

    验证 296毫秒 212、6 KB/s

    释放设备

    总时间:672ms

    D:\MSP>