This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:流经 CAPx 的短路电流、y

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1017840/msp430fr2676-short-circuit-current-through-capx-y

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我收到了客户的问题。
假设 CAPx、y 信号用于互按钮、在以下情况下短路电流是否会流动?

a) TX 信号与 GND 短接
b) RX 信号与 GND 短接
d) TX 和 RX 信号短接

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在所有这些情况下都将出现短路电流。 对于 TX、它将变为3.3V。 对于 RX、它将变为1.5V。  

    客户想要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    感谢您的快速回复。
    客户只是想确认如果错误地短接这些信号会发生什么情况。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎