您好!
我在 MSP430FR5969IRGZT 上使用数字 I/O 来驱动连接到 FET 栅极的电容。 该电路如下所示:

上升沿由 GPIO 生成、脉冲将以2.5V 的最大阈值电压驱动 FET。 微控制器在3.3V 电压下运行。 微控制器可提供多少峰值电流以及可驱动多少电容? 我知道数据表提到、在输出高电压下、如果拉电流为6mA、VOH 为 Vcc-0.6V:

这是为了持续电流消耗还是瞬态电流会对输出电压产生不同的影响?
此外、是否可以为数字 I/O 引脚提供等效电路? 它是推挽式 CMOS 输出吗?
此致、
汉密尔顿