This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:数字 I/O 引脚和数字 I/O 等效电路上的最大峰值电流

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1017811/msp430fr5969-maximum-peak-current-on-digital-i-o-pin-and-digital-i-o-equivalent-circuit

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我在  MSP430FR5969IRGZT 上使用数字 I/O 来驱动连接到 FET 栅极的电容。 该电路如下所示:  

上升沿由 GPIO 生成、脉冲将以2.5V 的最大阈值电压驱动 FET。 微控制器在3.3V 电压下运行。 微控制器可提供多少峰值电流以及可驱动多少电容? 我知道数据表提到、在输出高电压下、如果拉电流为6mA、VOH 为 Vcc-0.6V:

这是为了持续电流消耗还是瞬态电流会对输出电压产生不同的影响?

此外、是否可以为数字 I/O 引脚提供等效电路? 它是推挽式 CMOS 输出吗?

此致、

汉密尔顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamilton、

    对于您的第一个问题、您能否提供 R 和 C 值? 您的峰值电流将取决于该 R 值。 关于微控制器可以驱动的电容量、它可以在16MHz 时驱动20pF。

    对于您的第二个问题、表中的这些值用于连续电流消耗。 这种情况不适合您、因为您基本上执行一个短占空比(电容器的充电/放电)。

    有关第三个问题、请参阅器件数据表第6.11.2节中的图"使用施密特触发器的端口 P1 (P1.0至 P1.2)输入/输出"。 该图未显示、但数字 I/O 引脚是推挽式 CMOS 输出。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urica、

    分流器 R 的大小约为10k。 C 为10nF。 串联电阻器可以忽略不计。

    谢谢、

    汉密尔顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉密尔顿

    您的峰值电流将为0.33mA ((V/R)* 1000)。

    谢谢、

    王国新