This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:关于 SAC 的反馈电阻值

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1017443/msp430fr2355-about-feedback-resister-value-at-sac

器件型号:MSP430FR2355

您好!

关于 FR2355 SAC 的反馈电阻值、我的客户有一些问题。

它们在下图中配置了 SAC、但输出(OA0O)为189.7mV。 (在 A0+(DAC)中为200mV。 OA0-为199.9mV。)

 

(问题)

(1)输入和输出之间出现电压差(约11mV)的原因是什么?

高阻抗的外部噪声? 他们认为、如果原因只是 SAC 上的输入失调电压(±5mV)、则会太大。

(2) SAC 的最大可接受反馈电阻值是多少? n ü 160KΩ 有问题吗

(3)如果反馈电阻器值较大、则是否可能获得正确的运算放大器增益(增益误差增大)?

n ü 160KΩ 有问题吗

(4)如果反馈电阻值较大、频率特性会恶化(增益误差增大)、是否可能存在?

(如下所示、例如 ADA4807频率特性)

 

此致、

TAO_2199

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为它可能与反馈电阻器有关、过大。 您可以尝试使用10kOhm 电阻器、然后再次检查。

    此致、

    现金 Hao