This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2673:自动断电和初始启动延迟

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1014717/msp430fr2673-automatic-power-down-and-initial-startup-delay

器件型号:MSP430FR2673

各位专家、您好!

问题1:如果禁用自动断电功能(默认)、将执行哪种处理、是否会有延迟?

问题2:假定上述延迟将影响初始启动时到达 main()函数所需的时间是否正确?

目前,到达 main()函数所需的时间因启用或禁用自动断电功能而异。 如果您能告诉我这一结果、我将不胜感激。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    断电模式将禁用 CapTIvate IP、然后如果要再次启用、需要一些加电时间。  

    我认为时间应受 CapTIvate IP 设置时间和故障校准时间的影响。 而不是从 RST 到主器件的时间。

    您的应用程序是否有任何问题?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson He、

    很抱歉耽误你的回答。

    我再次检查并发现它影响了您所说的 main()函数之后的时间。

    感谢您的支持!

    此致、
    还不错