This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:关于"DVCC 充电使能"和"CapTIvate 的输入阻抗偏置电流&quot

Guru**** 2544060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1017623/msp430fr2676-about-dvcc-charge-enable-and-input-impedance-bias-current-of-captivate

器件型号:MSP430FR2676

各位专家、您好!

要调优 CapTIvate、我需要在 CapTIvate 设计中心中启用"DVCC 充电启用"和"输入阻抗偏置电流"。
启用此功能是否会通过以下方式影响行为?

例如:

  • 功耗增加
  • 测量值变化
  • 增加测量时间
  • 等等

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki 您好!

    与内部1.5V LDO 相比、启用"DVCC 充电"使用 DVCC 电压为电极充电。  它不会影响测量时间或测量值。  然而、启用"输入阻抗偏置电流"确实会将电流消耗增加100uA、但仅在测量期间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    一如既往地感谢您。

    我知道。

    此致、
    Sasaki