This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:在电容 TX 信号上添加外部驱动器。

Guru**** 2503175 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, SN74LV541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1017475/msp430fr2676-adding-an-external-driver-on-cap-tx-signal

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件: SN74LV541A

您好!

我的客户正在使用 MSP430FR2676设计系统。
在其系统中、使用了互按钮、并且需要使用电容 TX 信号来驱动多个传感器。
因此、客户正在考虑在 CAP TX 信号上添加一个外部驱动器(缓冲器)。
SN74LV541A 是备选器件。

Q1)是否可以在 CapTIvate TX 线上添加外部驱动程序?
Q2)是否有任何建议或指南可用于选择/使用 CapTIvate 驱动程序?

谢谢、此致、
田志郎一郎