This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:关于 CapTIvate 过采样

Guru**** 2535790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1015498/msp430fr2676-about-oversampling-of-captivate

器件型号:MSP430FR2676

各位专家、您好!

如果我在 CapTIvate 设计中心中将过采样设置为 x2、x4或 x8、扫描时间是否会相应增加?

由于没有过采样和 x2、扫描时间是相同的。
但是、当我将过采样设置为 x4时、扫描时间会翻倍、而当我将过采样设置为 x8时、扫描时间会从 x4加倍。
我想知道为什么会发生这种情况。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您观察到的结果是正确的、因为您应该获得更多样本来执行过采样功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、周圣、

    感谢你的答复。

    我知道。

    顺便说一下、"无过采样"和"x2 过采样"的扫描时间是相同的、您知道原因吗?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从代码中可以看到、当您启用过采样时、扫描时间将增加、

    我的问题是如何捕获扫描时间? 如果直接捕获 CAPx.x 上的波形、您可以看到更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么"无过采样"和"x2 过采样"具有相同的扫描时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说如何获得扫描时间? 使用 GPIO 并捕获其信号? 或直接捕获 CAPx.x 上的波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周圣、您好!

    我使用 GPIO 来测量扫描时间。

    当我在每次扫描后切换 GPIO 时、我得到以下波形。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 您能否在 CAPx.x 引脚上捕获波形? 希望您可以在 no_Oversampling 和 x2_Oversampling 之间找到一些差异。