This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ENERGYTRACE:CSV 导出、不带引号

Guru**** 2759675 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1015254/energytrace-csv-export-without-quotes

器件型号:ENERGYTRACE

您好!

由于 Excel 作为实际绘图工具使用、是否有方法获得 Energytrace 以保存其数据、而不在数字周围加上引号? 这使得使用 Matlab 导入更容易、而无需查找和删除每个报价。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Munan、

    很抱歉耽误你的时间。  我以前从未尝试过从 Energytrace 中导出数据、但正如您看到的、数据仅以.csv 格式显示、数据被"  不幸的是、CCS 中似乎没有任何方法可以更改此内容。  

    为了在 Visual Studio 代码中轻松地"侵入"、我只为"查找全部替换"、并将替换保留为空白、同时将其全部删除。  希望这对您有所帮助。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JD、

    是的、我最终使用了 Linux 实用程序

    tr -d '"'

    由于文件变得如此大、因此文本编辑器中的搜索和替换效果不好。

    Munan