This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6426:趋于时间、tcpt 时间

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1015994/msp430fg6426-tend-time-tcpt-time

器件型号:MSP430FG6426

问题 №1. 如何理解参数、恢复时间"tuse"、在文档"slau208q MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列产品用户指南"中、在第355页的第2段中的"7.3.2.7块写入"章节中进行了指定。 在 SLAS874B 第75页的第8.8.8.19.1节中、不存在此参数。 有一个参数 tcpt、以128字节为单位指定公共记录时间。 完成这一时间后、软件应使暂停趋于相同。 不清楚、有多少?
问题№2. 我需要使用这些参数在"代码存储器"组3中写入16位值。  我要这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kluchnic、

    我没有完全关注您的问题。  听起来您在询问闪存写入时序吗?  您是否只是尝试将一些值加载到闪存中?   

    这里有两个可用于 MSP430FG6426的闪存写入代码示例、我建议查看 并使用 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJQs-manMlLz1b2gJD4qmw__IOGqZri__LATEST 进行测试 

    希望这些代码示例能帮助解决您的问题。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答、我的陈述可能不正确、也不理解、我请求赦免。
    以下是"SLAU208Q"第335页中引起问题的短语:
    "BLKWRT 可被置位、在由 tend 给出的所需闪存恢复时间之后、开始下一个块写入。" 它不是编程时间或写入闪存存储器! 在第75页的"SLAS874B"中、不存在。 这种持续时间往往并不明显