This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:如何在 CCS 中观察库文件中的变量

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1016764/msp430fr6989-how-to-watch-a-variable-in-a-library-file-in-ccs

器件型号:MSP430FR6989

我正在尝试查看库函数中使用的变量的值。 例如、我在 MSP430上实施 kiss FFT 库。 我调用 kiss_FFTR_alloc 函数、该函数分配内存。 它没有这样做、因此我想检查 memneeded 变量以查看它是否需要比我可用的更多的内存。 memneeded 仅存在于函数内部、并在其中定义。 它在我的主文件中没有显示。 由于它是在 kiss_FFTR_alloc 函数定义中定义的、因此我无法将其设置为全局变量。  我是否有办法使其显示在变量或表达式选项卡中、或轻松地将变量值发送到控制台?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    由于变量位于库中、CCS 很可能没有符号信息来显示其值。  由于这不是 TI 库、因此我无法为您提供库的源代码。  

    我进行了快速 搜索 、找到了与您所询问的内容类似的内容。  您可能会在这里看到一个答案提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈哈、不幸的是、这是我在堆栈溢出上的帖子。 不过、感谢您的帮助、我会将其标记为已解决。