主题中讨论的其他器件:MSP430FR2675、 MSP430FR2476、
大家好、
你好。
我们的客户正在对基于 MSP430FR2475和 MSP430FR2476的产品进行原型设计。 这些器件在英国暂时不可用、交货周期长。 类似产品 MSP430FR2675现已有货。 除了电容式触摸感应之外、MSP430FR2675是否与 MSP430FR2475基本相同?
谢谢、此致、
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
我们的客户正在对基于 MSP430FR2475和 MSP430FR2476的产品进行原型设计。 这些器件在英国暂时不可用、交货周期长。 类似产品 MSP430FR2675现已有货。 除了电容式触摸感应之外、MSP430FR2675是否与 MSP430FR2475基本相同?
谢谢、此致、
艺术
尊敬的 Art:
下面是一个用于比较 TI 网站 https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/msp430-micrcontrollers/products.html 上提供的器件的好工具
MSP430FR2675 |
MSP430FR2475 |
||
---|---|---|---|
功能 |
高级传感
实时时钟
|
实时时钟 | |
ADC | 12位 SAR | 12位 SAR | |
非易失性存储器(KB) | 32 | 32 | |
USB | 否 | ||
特殊 I/O | CapTIvate 触控 I/O | ||
引脚数 |
32
40
48
|
32
40
48
|
|
频率(MHz) | 16. | 16. | |
RAM (KB) | 6. | 4. | |
ADC 通道数 | 12. | 12. | |
GPIO 引脚(#) | 43. | 43. | |
UART | 2. | 2. | |
I2C 的数量 | 2. | 2. | |
SPI | 4. | 4. | |
比较器通道(#) | 4. | 4. |
根据您的应用、MSP430FR2675可能非常适合。 希望这对您有所帮助。