This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:未连接 HID 器件。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1016370/msp430i2021-no-connected-hid-device

器件型号:MSP430I2021
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP

您好!

我正在尝试连接 MSP-EXP430F5529LP。

使用 固件 TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_04_00__MSP-EXP430F5529LP.txt 对 MSP-EXP430F5529LP 进行编程后

我没有连接 HID 设备。

几个月前我曾经连接过它、但现在回到器件后、它将无法连接。

我看着设备管理器、看到这个 VID/PID (USB\VID_2047&PID_0013&REV_0200&MI_00) 被添加到此 VID/PID (8263/2405) 、因此它们不匹配。

我在设置中更改了它、但它仍然无法连接。

此外、该图标并不总是出现在设计窗口中、软件非常正常。  

我已经重新安装了两次、但仍然相同。

谢谢、

Colin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查 了 MSP-EXP430F5529LP 是否使用  TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_04_00__MSP-EXP430F5529LP.txt 文件进行编程。

    有一个新的 MSP-EXP430F5529LP 在有故障(我怀疑不是)的情况下按顺序运行。

    令人困惑的另一件事是、为什么开箱即用的 PID VID  不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以看到我已经对该单元进行了编程

    08/07/2021 17:34:38][info] MSP430:写入了21850字节。
    [08/07/2021 17:34:43][SUCCESS]程序加载成功完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新安装了驱动程序 https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html

    现在、它正在挑选 HID 器件

    在前面的问题中、请处理 IAR 库文件、您需要有两个单独的工作区、否则、能源中心会覆盖文件夹并导致构建问题。  

    您需要将项目从能源工作区导入到不同的工作区中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    听起来好像您的项目在工作。  我会将您的意见传递给我们的软件团队、以查看 IAR 问题。

    还有什么可以为你做的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、谢谢、我很好、我正在通过软件添加一些自定义命令。