This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:MSP-Gang 编程器工作中的问题

Guru**** 2385740 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430I2041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1016328/msp430i2041-issue-in-msp-gang-programmer-working

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

我使用 MSP-Gang 编程器(make:Elprotronic)对多个 MSP430i2041器件进行编程。 之前的编程器工作正常、所有08个器件编程均成功完成。 现在编程期间、它在编程器的 LCD 显示屏上显示了错误33和错误27。 请帮我解决同样的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    除了错误编号之外、显示屏中是否还有其他信息?  与过去相比、您是否在设置或程序中更改过任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的回答。

    除错误33之外、它在显示屏上显示 IR 中断。

    我们没有更改任何设置或过程中的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    首先、您是否联系 Elprotronic 寻求帮助?  他们为 TI 制造此编程器、很可能会帮助弄清楚发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将我的问题邮寄给他们。 等待他们的响应来解决我的问题。