This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS 设计中心、"脉冲启动和 ADC 采集之间的间隙"

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1015650/msp430fr6043-uss-design-center-gap-between-pulse-start-and-adc-capture

器件型号:MSP430FR6043

您好!

 

我的客户对 USS 设计中心有疑问。

 

可在配置/参数中的“脉冲启动和 ADC 捕捉(us)之间的间隙”列中设置低至4us。

但是、从 ADC 捕获中的波形来看、他们认为大约22~7usec 是实际的下限。

如果管道较窄、他们希望缩短接收时间。 是否有任何好的方法来实际减少它?

或者是否有任何其他参数会影响此下限?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    对于燃气表模式、此参数的范围为 0us ~ 16383us。

    对于水表模式、此参数的范围为 3us ~ 9000us。

    我认为您应该使用水模式、因此该参数可以低至4uS。

    但实际上、该参数是由传感器的距离以及更长的距离导致的、计量精度更高。

    我们建议用户设计更长的距离、如果管子很窄、您可以尝试 反射式设计:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABpwh-JACMd5W7RJke8UoA__IOGqZri__LATEST

    谢谢!

    此致

    Johnson