This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1232:MSP430F1232欠压电路

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1232, MSP430F2132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1014560/msp430f1232-msp430f1232-brownout-circuit

器件型号:MSP430F1232
主题中讨论的其他器件: MSP430F2132

您好!

 我们有一个使用 MSP430F1232的电路板、我们以前在电源电路中具有欠压保护、但我们在新电路板中将其移除。 现在、MSP430F1232在回收电源后停止工作。 请查看我的以下问题并提供建议、非常感谢。

MSP430F1232是否有欠压电路?  

如果 MSP430F1232没有欠压电路、是否有引脚对引脚兼容的微控制器具有可用于替代 MSP430F1232的欠压电路?

我们可以在固件或硬件设计中做些什么来解决电路板上的 MSP430F1232欠压问题、也许我们可以更改复位线路上的电阻器/电容器以使其可靠工作? 非常感谢。

下面是我们的 MSPF1232复位引脚原理图。

最好

Gu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、顾先生、

    很抱歉、我不理解您的要求。

    您使用 F1232在 电源中进行欠压保护?  

    是否有更多详细信息? 我不知道如何保护 这一问题。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

     很抱歉、我的描述不好。 我不使用 F1232进行欠压保护。 问题是 我们在重新对电路板进行供电后的 F1232微闭锁问题、但 在同一电路板上具有欠压电路的其他微控制器没有任何问题。

    F1232复位电路原理图就是我发布的内容。 F1232锁定后、我们手动重置其复位线路而不进行再循环供电、然后 F1232开始工作。 我们怀疑由于欠压导致 F1232锁定。 我的问题是。

    MSP430F1232是否有欠压电路?  

    如果 MSP430F1232没有欠压电路、是否有引脚对引脚兼容的微控制器具有可用于替代 MSP430F1232的欠压电路? 可能是 MSP430F2132?

    我们可以在固件或硬件设计中做些什么来解决电路板上的 MSP430F1232欠压问题、也许我们可以更改复位线路上的电阻器/电容器以使其可靠工作? 非常感谢。

    最好

    Gu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、顾先生、

    我认为也许需要找到 F1232死锁的根本原因。

    F1232电源的电压是多少?

    也许我们还可以检查 MCU 的锁定位置、也许在内部添加看门狗是一个不错的选择、但发现根本原因是 首要考虑因素、如果您的电源正常、我不会因为掉电而导致这种情况。

    谢谢!

    最好的 Reggards

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

     您的建议很好、我们将会这样做、但您能否回答我的以下问题、我们确实需要知道 F1232是否具有欠压电路。 数据表不清楚、请确认。 谢谢。

    MSP430F1232是否有欠压电路?  

    最好

    Gu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、顾先生、

    我们没有欠压电路可以为您提供参考。

    F1232中内部有一个 SVS 模块、这意味着您可以通过寄存器设置电压、当 VCC 欠压至该电压时、CPU 将被终止。

    谢谢!

    此致

    Johnson