This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:XT1BYPASS 位?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1015379/msp430fr2355-xt1bypass-bit

器件型号:MSP430FR2355

如果我使用4MHz 的外部晶振、我希望该位为1还是0?

如果我使用4MHz 的外部振荡器、我希望该位为1还是0?

用户指南或寄存器级别示例中没有足够的信息来确定该位的确切含义...我认为控制内部振荡器是打开还是关闭的位,但不确定。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有一个外部振荡器(XIN)将 XT1BYPASS 设为1、则关闭内部(晶体)振荡器电路。

    如果您有一个外部晶振(XIN+XOUT)、请将 XT1BYPASSLV 设置为0来打开内部(晶振)振荡器电路。

    [您可以在用户指南(SLAU445I)图3-2中的左侧看到此内容。]

    [编辑:小澄清]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce。。。。

    我怀疑是这样。

    Steve