This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:SYSCFG3问题

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1014943/msp430fr2476-syscfg3-question

器件型号:MSP430FR2476
第一个问题:

我需要使用:

a) P4.3和 P4.4中的 I2C 
b) P4.0 (TA3.1)上的 PWM 、如果我对 SYSCFG3 |= USCIB1RMP | TA3RMP 进行编程;
I2C 工作正常、但 PWM 工作不正常。

如果我对

SYSCFG3 |= USSCIB1RMP 进行编程; 
I2C 和 PWM 工作正常。 为什么? 

第二个问题:

如何解释它"任何时候只有一个选定的端口有效。" SLASEO7B–2019年3月–2019年12月修订版的第19页底部。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)根据数据表(SLASEO7B)表6-16、P4引脚设置是"默认"(注(1))设置、即 TA3RMP=0。

    2) 2)我认为这种说法只是意味着(取决于 RMP 位设置)您可以获得一个引脚集或另一个引脚集。 我假设您为未选择的引脚集设置 PSELs、则根本不会获得信号。