This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5151:测试引脚复位线

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1014788/msp430f5151-test-pin-reset-line

器件型号:MSP430F5151

大家好、

问题是、当复位线路未保持低电平时、测试引脚在该器件上会做什么? 我们希望让测试引脚对不同的信号执行双占空比、但希望确切地知道风险是什么。

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、您好!

    我建议不要以这种方式使用 TEST 引脚。 利用 TEST 和 RST 线路之间的模式来进入 JTAG (4线/2线)模式或 BSL。 如果 RST 从不拉低、您也许可以、但是您可能会启用部分 JTAG 逻辑、从而导致更多的电流消耗、或者如果 RST 曾下降、您可以进入 JTAG 模式或 BSL 模式。  

    我认为这是极具风险的。