This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:ADC 采样/秒

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136169/msp430i2041-adc-sample-per-second

器件型号:MSP430I2041

您好!

当 MSP430I2041用于内部振荡器频率16MHz 时、我可以在 MSP430I2041中读取的最大16位差分 ADC 采样值以及必须设置什么 ADC 设置才能读取最大采样值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    采样率取决于 SD 调制器频率和 OSR、 i2041的最大调制器频率为1.024MHz、如果您需要16位日期、OSR 至少为64、因此最大采样率约为16kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gary 的回复。