This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:使用 Eclipse IDE 进行调试

Guru**** 2538370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136268/msp-exp430fr5994-debugging-with-eclipse-ide

器件型号:MSP-EXP430FR5994

尊敬的所有人:

我正在尝试使用 Eclipse IDE 和 MSP-GCC 编译器为 MSP-EXP430FR5594评估板设置构建环境。 我正在使用编译脚本和 CMake 来编译工程、该工程可在编译服务器上自动编译、并且能够编译基本示例工程 Blbing.c 现在、我尝试下载并调试代码、但这是我遇到的困难。 我在 Eclipse 中找不到 eZ-FET 调试探针。 是否有支持 eZ-FET 调试探针的 Eclipse 插件?

我正在为 C/C++开发人员使用 Eclipse IDE (包括孵化组件)版本:2021-12 (4.22.0)

谢谢、祝您一切顺利、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不获取 TI 的 CCS、这是他们对 Eclipse 的重新封装? 您似乎是在努力做到这一点的。

    https://www.ti.com/design-resources/embedded-development/ccs-development-tools.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    正如 Keith 所说、我们在这里建议安装 CCS。

    我不确定 Eclipse 市场上是否有任何东西可用于扩展 Eclipse 以使用 ez-FET、并且是最新的、但如果不能直接使用 Eclipse、可能会令人痛苦。 但是、CCS 可与 MSP430的所有必要支持包一起安装。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。 这就是我的想法。 正是我们在多个不同的微控制器平台上进行开发、现在我们一直使用 Eclipse。 现在、我们有一个项目、我们选择了 MSP430、并希望在标准开发环境中支持该微控制器。 但看起来这很难、所以我想我将使用 CCS、它运行得很好。