This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6747A:MSP430F6747A 问题...

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6747A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136661/msp430f6747a-msp430f6747a-questions

器件型号:MSP430F6747A

尊敬的 Sirs:

以下是有关 MSP430F6747A 的问题。

1.我的客户执行6kV 空气 ESD 测试、发现 MSP430将复位。

使用寄存器数据进行检查后、它被外部复位!

我是否可以知道是否有任何建议可以改善复位引脚的这个问题?

F6747A 的 FRAM 大小为4个字! 对于更大的 FRAM 尺寸(8个字)解决方案是否有任何建议?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    [引用 userid="101156" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136661/msp430f6747a-msp430f6747a-questions "]

    1.我的客户执行6kV 空气 ESD 测试、发现 MSP430将复位。

    使用寄存器数据进行检查后、它被外部复位!

    我是否可以知道是否有任何建议可以改善复位引脚的这个问题?

    [/报价]

    ESD 故障可能是由多种因素造成的、并且可能难以进行故障排除。 我们有一份有关 MSP430 ESD 问题故障排除的良好应用报告: https://www.ti.com/lit/slaa932

    此外、MSP430的一些一般系统级 ESD 设计注意事项: https://www.ti.com/lit/slaa530

    这可能是由于它们的布局、封装或应用 ESD 的方式。  

    [引用 userid="101156" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136661/msp430f6747a-msp430f6747a-questions ]2. F6747A 的 FRAM 大小为4个字! 对于更大的 FRAM 尺寸(8个字)解决方案是否有任何建议?  [/报价]

    MSP430F6747A 不是 FRAM 器件、非易失性存储器是这些器件中的所有闪存。 您是指 SRAM 大小? 在同一系列中、我们确实具有更大的闪存大小(高达512KB)、但对于这些器件、32kB 是我们最大的 SRAM 大小。  

    此致、
    Brandon Fisher