This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2210:燃气表外部脉冲计数(读取开关)

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2210, MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1135678/msp430g2210-count-external-pulse-of-gas-meter-read-switch

器件型号:MSP430G2210
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

各位专家:

我们的客户 希望设计一款由不可充电电池供电的产品。
请帮助建议可满足以下要求的超低功耗控制器:
1) 1)它可以使用读取开关对外部脉冲进行计数
2) 2) UART/I2C 支持
3) 3)超低功耗

我看到了 MSP430G2210、但不确定这是否适合他的应用。 客户还 需要在低功耗模式下使用毫秒 HAL_Gettick()。 以计算两个脉冲之间的时间差、以毫秒为单位。 它们 还需要一个最小引脚(如8至14)。 希望您能帮助我们。谢谢。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

    MSP430G2210没有 UART 或 i2c 通信、但我们可以找到满足其需求的 MCU。

    客户需要多少闪存和 RAM?  

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henok、

    客户需要至少8KB 的闪存、RAM 可以是任何内容。 谢谢你。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

    我认为 MSP430G2413 非常适合。  

    关于毫秒的问题、MSP430可以通过多种方式实现这一点。  

    客户是否希望使用 MSP430 driverlib? 还是根据代码示例编写寄存器级 MSP430代码? 所有这些都可以在 MSP430ware 上找到。 MSP430Ware driverlib 包含执行相同操作的函数。  

    请参阅此处的 MSP430Ware -> www.ti.com/.../MSPWARE

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henok、

    它是24个引脚、jsut 想确认您能否告知是否有任何较小的引脚 MCU? 谢谢你。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

     如果 可行、MSP430FR2422具有 TSSOP-16引脚选项。 我认为它实际上也更便宜。

    此致、  

    Henok