This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:无法调试 MSP430G2553

Guru**** 1858830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, MSP430G2553, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136528/msp430g2553-can-not-debug-the-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:DRV8711MSP-FET

大家好、对于我们的应用、我们使用 MSP430G2553接口通过步进驱动器(DRV8711)驱动步进电机。 任务已完成。 但是、我们无法调试 MCU。 TEST、GND 和 UC Reset 是我们用于调试的引脚。 我们能否使用这些引脚调试 MSP430G2553? 下面我们附加了 MCU 和闪存引脚的详细信息。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 TEST 引脚和 RST 引脚来执行 SBW 调试接口的调试。 顺便说一下、您使用的调试器是什么? 以及如何连接它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用  MSP-FET MSP MCU 编程器和调试器 进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将 MSP-FET 与 G2553连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将调试器的连接图连接到 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保硬件连接如下所示