This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:在旁路模式中 XT1的可接受频率范围

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1137808/msp430fr2476-acceptable-frequency-range-for-xt1-in-bypass-mode

器件型号:MSP430FR2476

大家好、

美好的一天!  我们需要您的帮助来澄清有关 MSP430FR2476的信息。

我们的客户正在考虑在旁路模式下使用 XT1输入来使用 MSP430FR2476的外部时钟输入、即提供方波(来自另一个 MCU)。  我们在数据表中找不到可接受频率范围的任何限制、只有一个32.768kHz 的"典型"数字。

另一个 MCU 可输出25微秒周期的频率、相当于40kHz 的频率。  (另一个 MCU 由晶体控制、因此该频率可视为"精确"。)  对于 MSP430FR2476、这是否太快?

如果输入时钟频率有一些变化、例如+/-1%、则频率可能上升至40.4kHz。  这是否太快?  实际限制是多少?

提前感谢您的支持

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、

    器件数据表中的时钟分配表包括 XT1作为直流高达40kHz 的限制。

    [引用 userid="470463" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1137808/msp430fr2476-acceptable-frequency-range-for-xt1-in-bypass-mode ]\n 如果输入时钟频率有一些变化、例如+/- 1%、则频率可能上升至40.4kHz。  这是否太快?  实际限制是多少?

    如果它们真的是+/-1%、则它们可能会很好、但它超出了 XT1上的规格、并且超出了我们的表征范围、因此我们无法保证这一点。 我们建议在该器件上使用 XT1。

    此致、
    Brandon Fisher