This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:在 ZFD 上更改了平均 DtoF

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136303/msp430fr6047-mean-dtof-changed-on-zfd

器件型号:MSP430FR6047

您好!

ZFD 分析期间、我们看到 DtoF 随温度变化而发生变化、DUT 的平均 DtoF 大约为-15pS。

第二天在测试期间达到220PS、这背后的可能原因是什么?  

这方面需要紧急帮助。

此致

Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyush、

    对 我来说、这听起来更像是一个机械问题。 在 ZFD 测试期间、换能器可能会受到 O 形圈的额外应力的影响。  

    您能否长时间连续记录 dTOF 数据以捕获变化? 分析根本原因也很有帮助。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    现在我正在处理同一个问题、并将其复制、DtoF 即将推出~150ps、您的额外压力意味着什么? 我如何解决它。

    您确切需要哪些数据、请告诉我。  

    此致

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    我无法在 DtoF 中记录突然变化的数据、但具有下面的波形快照、

    在此处添加电流情况的波形数据、其中 DtoF 约为150ps。

    e2e.ti.com/.../waveform_5F00_dtof_5F00_anamoly.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    请查找另一个波形(和捕捉)、其中表示同一仪表的 DtoF 大约为230ps、

    e2e.ti.com/.../waveforms_5F00_230ps.csv

    e2e.ti.com/.../capture_5F00_230ps.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我运行您发送给我的捕获数据、得到大约250ps dTOF 的结果。 因此它与软件无关。  

    您需要在硬件方面进行检查。 电源、传感器、PCB 布局和管道。 您能否给我发送您的设置图片、包括电路板和管道。 您可以使用 ADC Capture 页面中的"连续捕获"功能来长时间记录 ADC 数据。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    另一个波形的 PFA 数据以及同一个仪表的连续捕获、我将检查硬件侧、并将与您分享设置详细信息。

    请检查并告知我。

    e2e.ti.com/.../waveforms_5F00_850ps.csv

    e2e.ti.com/.../cont_2D00_capture_2D00_850ps.csv

    此致

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以发送您的配置页面? 包括高级参数。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、当然可以、下面是 PFA、

    此致

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白。 下周初、我会给您一些反馈。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    我将等待反馈、同时您能否提供一些提示以便我可以检查该部件?  

    此致、

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我说过的、您需要首先检查这些硬件方面。 我只对 ADC 数据运行 FFT。 噪声水平似乎比正常信号略高。 因此、我想现在噪声级别与您的硬件高度相关。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    您是如何运行 FFT 的?

    一些随机捕获? 请帮助我、以便我也可以在我的末尾验证相同的内容

    如上图所示、数据具有一些接近944KHz 和1097KHz 的噪声。

    什么应该是完美且实用的输出?

    此致

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用此脚本在随机捕获时运行 FFT。  

    我会说噪声应低于峰值信号强度的1/10。

    e2e.ti.com/.../FFT.m

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    感谢您的脚本。

    是否有任何建议/反馈?   

    此致

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行  您发送的 cont-capture-850ps.csv。 dTOF 结果的范围为410ps 至737ps、具有391个 dTOF 数据点。 它无法将波形数据中的结果与5752个数据点匹配。 但是、在这些结果中、dTOF 仍然异常高。 您是否在硬件方面取得了任何进展?  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    实际上、不会同时采集波形和 CON-CAPTURE 、从而导致数据点 差异、但设置未更改。

    在 PUC / POR DtoF 达到正常范围后、我还有一个观察结果。 因此、我不确定硬件方面。 请建议。

    此致

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在正常范围内的 PUC / POR 之后发送一些波形和 ADC 捕获数据? 您能给 我一张有关整个设置的图片吗?  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    我们正在处理这个问题、我 将对此进行更新。

    此致

    Piyush