This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:MSP430F5310

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136915/msp430f5310-msp430f5310

器件型号:MSP430F5310

您好!

哪个引导加载程序文件支持 MSP430F5310。 请加以澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F4310正在使用下图

    您可以在名为 ...\MSP430BSL_1_02_00_01\Released_BSL_Images\MSP430F532x_534x_530x_Family\的文件夹中找到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSL 映像文件可用。 是其可用于 MSP430F5310的源文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    我想您可以参考演示  

    ...\MSP430BSL_1_02_00_01\IAR_BSL_Source\IAR_v6_MSP430F543xA_TA_UART

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 CCS IDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试此项目  

    ...\MSP430BSL_1_02_00_01\ccs_BSL_Source\ccs_v7_MSP430F543xA_TA_UART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否获取 ...\MSP430BSL_1_02_00_01\Released_BSL_Images\MSP430F532x_534x_530x_Family\ 此 BSL 映像支持的 CCS IDE 源代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我找不到这样的源代码。 但它应该适用于我指向您的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     IAR 中是否有适用于 MSP430F5310的任何自定义引导加载程序源代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在前面提到过、如下所示

    [引用 userid="319723" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136915/msp430f5310-msp430f5310/4220502 #4220502"]...\MSP430BSL_1_02_00_01\IAR_BSL_Source\IAR_v6_MSP430F543xA_TA_UART[/quot]