This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5526:LaunchPad 编程错误

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1137939/msp430f5526-launch-pad-programming-error

器件型号:MSP430F5526
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好!

我尝试对 USB 转 UART 桥接器示例进行编程。 指示连接 P4.4和 P4.5。 这些只能在跳线块上找到、而不能在调试引脚接头上找到。 我移除了跳线并连接到跳线块上的 TX 和 RX。 执行此操作后、 我现在在配置调试服务器时遇到错误:错误-无法连接到 MSP430F5529器件:请拔下硬件插头、然后插回并重试。 这听起来像是 USB 通信设备出现了混乱。 是否有方法可以再次恢复到可编程?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我已经检查了 USB 到 UART 桥的指令 、似乎没有提到连接 P4.4和 P4.5。

    其内容为"硬件配置是到 PC 的 USB 连接和图1中所示的跳线块布局。"  

    同时、当您想要恢复到可编程状态时、您至少应该连接 RST、TST、GND、5V、3V3。 您可以断开其他人的连接以排除其他引脚效应。 然后、您可以连接到 IDE 工具(如 CCS)。

    如果无法正常工作   、请参阅《MSP430F5529 LaunchPad 开发套件用户指南》中的第2.6章 USB BSL 按钮并进行恢复。

    顺便说一下、不建议 MCU 持续传输数据、这可能占用通信总线、然后连接失败

    此致

    SAL