This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG439:流控制

Guru**** 2811865 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1137999/msp430fg439-flow-control

器件型号:MSP430FG439

你(们)好。

我们使用 MSP430FG439和 INI321制作了定制板、并连接到 PC 串行端口。

我认为 MSP430发送 ADC 数据的速度非常快。

因此、PC 应用程序丢失了一些 ADC 数据。

MSP430和 PC UART 通信之间是否可以进行流控制?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MSP430、我们不支持 UART 的流控制功能。

    但您意味着 PC 数据丢失? 为什么? 您是否尝试在 TXD/RXT 线缆中捕获一些波形图?

    MSP430能够通过 ADC 捕获模拟信号、但我认为您可以将这些数据发送到 PC、然后开始下一次转换。 这不应是数据丢失的根本原因。

    谢谢!

    此致

    Johnson