This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6870:时钟校准选项?

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1137891/msp430fr6870-clock-calibration-options

器件型号:MSP430FR6870

我已经找到了 MSP430FRxxxx 器件不同成员的时钟校准的各种注释、但 FR6870似乎没有 DCO 的任何用户级修整选项(自动应用出厂修整、预期精度为+/- 3.5%)。 我们希望精度接近+/- 1%、以前通过针对 LFXT 进行校准来实现。

我们是否坚持 DCO 的工厂校准? 校准 MODOSC 的任何选项? (笑声) 或者设计是否需要包含 HFXT 才能实现此精度?

感谢您的建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要一个调制器来使用适用于其他器件的技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niall、

    在这类器件上、时钟系统相当简单、因此没有太多用于 DCO 额外校准的选项。 需要使用外部晶体或时钟来实现更高的精度。