This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6870:DCO 的电源要求?

Guru**** 2918610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1138214/msp430fr6870-power-requirements-for-dco

器件型号:MSP430FR6870

数据表提供了除 DCO 之外的所有可用振荡器的电源要求(估算值)。 此信息是否可在其他任何地方获得?

我已经意识到、我们唯一的关键频率要求是针对 IR 通信、eUSCI 包括一个调制器、采用波特率发生器、以便进行可能的校准。 使用 HFXT 的电流比 MODOSC 高4-5倍、因此它可能值得执行校准步骤、但使用 DCO 可能会在不进行校准(或不太重要的校准)的情况下节省一些功耗。

将很快获得一些硬件、因此可以进行一些测量、但奇怪的是、DCO 是一个特殊情况、数据表中没有此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然未明确列出、但 DCO 电流可从数据表中删除。 比较 LPM0和 LPM3中的电流要求。

    如果在低功耗模式下禁用 HFXT、则启动过程当然需要一些时间。