This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:FRBoot 不使用21.6.0 LTS 编译器进行编译

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136805/msp430fr5994-frboot-not-compiling-with-21-6-0-lts-compiler

器件型号:MSP430FR5994

您好!

我有一位客户在开发基于 MSP430FRboot 1.3代码的应用、他们的项目正在使用20.2.7 LTS 编译器进行构建、但一旦他们升级到新的21.6.0 LTS 编译器、编译就会在文件 TI_MSPBoot_MI_FRAMDualImg.c 上失败

我使用新编译器和编译器段未修改地编译了该示例、客户必须用实际的十六进制地址替换几个指针、以使编译成功。 特定的指针/地址为 &_DOWN_Offset_SIZE、&_DOWN_Offset1、&_DOWN_Offset2、需要在代码中替换的 BOOT_Vector_table。

使用以下错误进行特定编译器调用 :

Invoking: MSP430 Compiler
"/Applications/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.0.LTS/bin/cl430" -vmspx --code_model=large --data_model=large -O3 --opt_for_speed=0 --use_hw_mpy=F5 --include_path="/Applications/ti/ccs1200/ccs/ccs_base/msp430/include" --include_path="/Applications/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.0.LTS/include" --include_path="/Users/munan/customer_apps/Kodak/MSPBoot_FR5994_UART" --include_path="/Users/munan/customer_apps/Kodak/MSPBoot_FR5994_UART/AppMgr" --include_path="/Users/munan/customer_apps/Kodak/MSPBoot_FR5994_UART/Comm" --include_path="/Users/munan/customer_apps/Kodak/MSPBoot_FR5994_UART/MI" --advice:power="all" --advice:power_severity=suppress --advice:hw_config=all --define=MSPBoot_20bit --define=MSPBoot_BSL --define=MSPBoot_CI_UART --define=__MSP430FR5994__ --define=_MPU_ENABLE -g --gcc --printf_support=minimal --diag_warning=225 --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 --preproc_with_compile --preproc_dependency="MI/TI_MSPBoot_MI_FRAMDualImg.d_raw" --obj_directory="MI"  "../MI/TI_MSPBoot_MI_FRAMDualImg.c"
MI/subdir_rules.mk:7: recipe for target 'MI/TI_MSPBoot_MI_FRAMDualImg.obj' failed
abnormal termination of /Applications/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.0.LTS/bin/cg430
gmake: *** [MI/TI_MSPBoot_MI_FRAMDualImg.obj] Segmentation fault: 11
gmake: Target 'all' not remade because of errors.

我还检查了我的一侧、恢复使用旧编译器解决了这个问题。 21.6.0 LTS 编译器是否有问题?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    是的、你是对的。 使用 21.6.0 LTS 编译器时、似乎存在一些错误。 我仍在调试它、如果有任何进展、我将向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="319723" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136805/msp430fr5994-frboot-not-compiling-with-21-6-0-lts-compiler/4219453 #4219453"]使用 21.6.0 LTS 编译器时,似乎出现了一些错误。

    这可能与现有 的 EXT_EP-10828 "MSP430编译器分段错误、对变量地址进行数学运算"具有相同的原因、该错误是针对编译器 MSP430_21.6.0.LTS 报告的

     EXT_EP-10828的说明为:

    [引用]一个表达式、如下所示、对的地址执行数学运算
    变量将导致 MSP430代码生成器中的段故障。
    uint32_v1 =(uint32_v1 -((uint32_t)&uint16_v1)+((uint32_t)&uint16_v2);

      Munan 报告了的编译器崩溃的 MSP430FRboot 1.3 ./MI/TI_MSPBoot_MI_FRAMDualImg.c 源文件似乎正在对变量地址使用数学运算。

    例如 、TI_MSPBoot_MI_WriteByteDirect 函数具有:

            // If address is an interrupt vector, copy directly to interrupt table
            addr = (addr - APP_VECTOR_TABLE) + BOOT_VECTOR_TABLE;

    其中 TI_MSPBoot_MI.h 定义为:

    /*! Application Vector Table */
    #define APP_VECTOR_TABLE        ((uint32_t) &_Appl_Vector_Start)
    /*! Application Interrupt Table (from linker file) */
    #define BOOT_VECTOR_TABLE       ((uint32_t) &__Boot_VectorTable)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    很棒的地方! 我不知道这一点。  那么、让我们等待 下一版本的编译器  TI v21.6.LTS、看看它是否已修复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用21.6.1.LTS 编译器尝试过此操作、问题似乎已得到解决。