This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401RIPZ 的替代产品

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1158417/replacement-for-msp432p401ripz

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PZ

您好!

目前、我有多种使用 MSP432P401RIPZ 的设计。  这是一个100引脚 LQFP 封装、具有256KB 闪存、64KB SRAM 和48MHz 最大工作频率。  此 MCU 已停产、因此我正在寻找接近规格和尺寸的替代产品(100引脚 LQFP、14mm x 14mm)。  是否有任何建议?  特定的 TM4C 或下拉菜单(并进行优化)至具有25MHz 时钟的 MSP430?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    根据您的确切要求、可以选择 TM4C123GH6PZ 等器件。 256KB 闪存、32KB SRAM、80MHz 频率。 如果不知道您需要什么外设、我无法再根据建议进行讨论-这是一款具有多种功能的超集器件、您可能会因为所提供的外设数量不足而离开。

    此致、

    Ralph Jacobi