This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:MSP430F5310

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136917/msp430f5310-msp430f5310

器件型号:MSP430F5310

如何为 MSP430F5310生成二进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪种 IDE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

     

    如果您需要文本文件、则可以按照 此主题中 "使用 CCS v6.x "教程下的分步说明进行操作(它也适用于您现在拥有的 CCS 的当前版本)。 生成的.txt 文件可在构建后在工程的"Debug"文件夹下找到。 这是最直接的方法。

     

    如果需要 bin 文件、可以使用 CG_xml 工具中的 tiobj2bin 命令从任何 TI 可执行文件生成二进制文件。 如果您想了解有关如何使用此命令的更多详细信息、请从命令行运行 tiobj2bin、不带参数、它将转储单行帮助摘要。

    希望这对您有所帮助!

    Amruta