This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:从1.4a 迁移到2.0+ MSP-FET

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH, MSP430FR5739, MSP-TS430RHA40A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1026714/msp-fet-migrating-from-1-4a-to-2-0-msp-fet

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP430FR5739MSP-TS430RHA40A

您好!

我的任务是从旧的1.4a MSP-FET 迁移到新的2.0+版本。

一切都正常、除了当我从器件读取时、尽管 MSP430Flasher.exe 上的-A 和-n 标志与之前相同、
它会触发复位、而旧调试器不会触发复位。

MSP430Flasher 列出了这两种情况下的"尝试在不复位的情况下读取"。

对于我的应用程序、此状态不可取。

这是已知问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    很抱歉、我不理解您的问题。

    您在使用 MSP-FET 时遇到下载问题? -a、-n 标志意味着什么?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些标志指的是 MSP430Flasher 实用程序、其中-n 应该允许您选择器件类型、而-A 是非侵入式目标连接(这需要从我读取的内容中使用-n)。

    使用较旧的1.4a MSP-FET、我可以在不发生复位的情况下进行读取、但当我切换到较新的2.0 MSP-FET 时、尽管命令相同、但由于某种原因、读取前会发生复位。

    所有固件和软件均已检查且为最新版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    收到您的反馈后 、我将与 MSP-FET 专家联系、以检查是否存在此问题。

    另一个问题:

    您如何查看 MSP-FET 的硬件版本?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    我有列出型号的设备随附的原始包装箱。

    它似乎仅在尝试读取时复位。 这仅使用 SBW 而不是 JTAG。 我在多个不同的 MSP430开发板上获得相同的行为、因此它不是隔离的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您是否已将 MSP430Flasher 更新为最新版本进行测试?

     软件和硬件之间可能存在一些兼容问题。
    这种异常复位会影响您的应用?

    也许您也可以尝试使用 Uniflash 工具进行下载、这是最新的烧录工具。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最新版本中的所有内容。

    如果器件复位、代码也会复位、这会不幸地影响操作。

    我将尝试使用 Uniflash 工具、但在命令行中是否有方法使用此工具? 我需要能够自动进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    Uniflash 支持命令行。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后安装了 Uniflash 并尝试使用命令行。 我能够进行闪存和技术读取、但我确实需要导出的文件能够以 ti-txt 格式读取、就像我正在加载的文件一样。 是否有方法转换数据? 我只看到二进制和 COFF 的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    请下载最新版本 uniflash、这样就可以导出 TI-TXT 格式:

    https://www.ti.com/tool/UNIFLASH?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=software#downloads

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 只是为了澄清和更新。

    我将 Uniflash 6.4与 MSP-FET 1.4a 和2.0+搭配使用。 此芯片为 MSP430FR5739、插座板为 MSP-TS430RHA40A。 所有跳线均处于 SBW 的正确模式。

    我能够使用 Uniflash GUI 和脚本上的所有内容。

    我所说的是、对于 dslite GUI 存储器模式、没有 ti-txt 输出选项。 不过、我确实编写了自己的 python 脚本、以将.bin 数据转换为类似的格式、但我认为缺少该选项是一个很大的疏忽、因为它应该替换具有该选项的 MSP430Flasher。

    真正的问题是、无论 Uniflash GUI、脚本或 MSP430Flasher.exe 如何、MSP-FET 2.0+都会导致每次我使用 SBW (两线制 JTAG)读取时器件复位。 MSP-FET 1.4a 上完全相同的脚本和步骤不会导致此问题。 如果2.0应该更好、为什么它会导致此问题?

    同样、这种情况发生在多个电路板和芯片上、具有多个编程器、多台计算机上、所有器件都运行最新的软件和驱动程序、因此这不是由有缺陷的电路板或编程器造成的。

    编辑:

    不确定这是不是原因、但我在 VCC (来自 MSP-FET 的 VCC_TOOL)、TCK 和 TDI/TDO 上放置了一个示波器、并且信号之间的差异似乎是  、在每次读取 MSP-FET 2.0+之前、TCK 和 VCC 上的电压短暂下降至大约0.3V、 但不会出现在 MSP-FET 1.4a 上。

    我的假设是、这足以对器件进行下电上电、但我还运行了外部3.3V 以确保没有下电上电、并观察到相同的复位行为和 TCK 压降。

    TCK 上的这个短暂压降会导致这个复位吗? 如果是、为什么 MSP-FET2.0会发生这种情况? 由于 VCC_TOOL 电压下降、MSP-FET 侧显然有一些短暂的功率下降。

    遗憾的是、我目前无法布置示波器波形、但这应该能够复制到您的一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我进行了一些研究来确定常规行为、结果如下:

    MSP-FET 1.4a 外部电源:无复位

    MSP-FET 1.4a 内部电源:无复位

    MSP-FET 2.0+外部电源:无复位

    MSP-FET 2.0+内部电源:复位

    我之前还注意到、MSP-FET 2.0+ int 上的电源在读取前循环、因此我90%的人确信这就是它复位的原因。

    然而、这并未解释整个情况、因此我去掉了 MSP-FET 和  MSP-TS430RHA40A 之间的带状电缆、并用 Dupont 连接器替换了标准单根导线、以便进行调试。

    然后、我通过线缆将其移除、直到行为发生变化。 经过大量试错后、我发现 TEST/VPP 引脚8在移除后导致两个器件的外部和内部电源均复位。

    利用这一发现、我将示波器连接到 TEST/VPP 引脚8、TDO/TDI 引脚1和 TCK 引脚7、并在 TEST/VPP 引脚8连接和断开的情况下观察到上述行为。 结果如下:

    具有测试功能的 MSP-FET 1.4a 外部电源:无复位

    不带测试功能的 MSP-FET 1.4a 外部电源:复位

    具有测试功能的 MSP-FET 1.4a 内部电源:无复位

    不带测试功能的 MSP-FET 1.4a 内部电源:复位

    具有测试功能的 MSP-FET 2.0+外部电源:无复位

    不带测试功能的 MSP-FET 2.0+外部电源:复位

    具有测试功能的 MSP-FET 2.0+内部电源:复位

    不带测试功能的 MSP-FET 2.0+内部电源:复位

    在示波器上、对于 ext 和 int w/ test、TCK 引脚7信号在模式中有奇怪的"阶跃"、而不存在 w/o test。

    然而、这些"步骤"确实与 来自 MSP-FET 的 TEST/VPP 引脚8上的信号完全相对应、并且当信号为低电平时、电压被拉低、充当分压器。

    然后、我在具有多个不同器件的多台计算机上重复此操作、同时具有两种类型的多个 MSP-FET、并反复得到相同的结果。

    结论:

    TCK/VPP 引脚8上有一个信号、该信号对 TCK 引脚7执行一些奇怪的操作、这会导致它不复位(我所需的结果)、如果不存在、它会在读取时复位。

    虽然这种"技术上"的做法可以"解决"这个问题,但这提出了更多需要解决的问题和关切。

    如果根据文档、TEST/VPP 用于安全保险丝烧断、为什么我在没有设置该选项时看到此信号、它会导致器件不复位?

    2.为什么文档中有关此信号以及这些产品的行为完全错误。

    3.为什么在内部电源上、MSP-FET 2.0+会在读取前下降? 这是完全不可接受的!

    4、为什么没有人能想到这一点呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495386" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1026714/msp-fet-migrating-from-1-4a-to-2-0-msp-fet/3833206 #3833206]1. 如果根据文档、TEST/VPP 用于安全保险丝烧断、为什么我在没有设置该选项时看到此信号、以及它导致器件不复位的原因是什么?[/QUERP]

    我还没有尝试跟踪操作、 但通过查看 MSPFlasher_1.3.20源代码、我看不到 任何对 MSP430_Configure (interface_mode)的调用、我认为这意味着 MSP-FET 将使用 automatic_if 留在 MSP-FET 中、这可能会驱动 TEST/VPP、这是在4线制 JTAG/2线制 SBW 之间自动选择的一部分。

    某些具有多路复用 JTAG 引脚的4线制 JTAG 器件需要 TEST 引脚。

    也许将 MSPFlasher 源代码修改为添加一个控制接口选择的选项会有所帮助。

    [引用 userid="495386" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1026714/msp-fet-migrating-from-1-4a-to-2-0-msp-fet/3833206 #3833206]4. 为什么没有其他人会想到这一点?

    理论上、PC 中 MSP430 DLL 的所有源代码和 MSP-FET 中的固件都是开源的且可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道代码是打开的。 我将需要查看是否有永久的方法来修复此问题、而不需要更改硬件。

    我要问的两个主要问题仍然是:

    该"步进"信号使器件不会复位。 或者更好的问题是、TCK 信号到底是什么导致器件复位?

    2.为什么 MSP-FET 2.0+ int 电源在读取前突然重启?

    这两个问题可能都存在于代码中的某个位置。 我将尝试寻找来源、但这远远超出了我有限的编码知识、因此可能需要具有更多经验的人来找到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需从目标器件(FR5739)侧清除数据即可。 对于目标器件上的 SBW 接口、只使用测试(SBW_TCK)和复位(SBW_TDIO)引脚(具有连接的接地)以及来自目标方或主器件侧的 VCC。 VCC 通过 FET 输出端为电压转换器的一侧供电(14引脚连接器)。

    对于 MSP-FET 主站和 FRAM 目标方之间的 SBW 接口、使用 FET 14引脚连接器上的引脚1、2或4、7和9。 FET 14引脚连接器上的其他引脚(包括引脚8 TEST/VPP)应断开连接。 这是 slau278 (MSP430硬件工具用户指南)中的图2.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我完全理解用户指南中的"目标"设置。

    简单地说,用"预期"的方式来挂接不起作用。 它会在读取时导致器件复位。

    在所有开发板上向引脚7 TCK 添加引脚8测试跳线、工作正常、读取时不会复位器件、因为我理解的是测试时的意外信号。

    我认为这就是为什么不能更早发现这一点的原因、因为大多数程序员可能不关心复位问题、或者正在使用开发板、而这些开发板无意中"解决"了这一问题。 但是、对于定制硬件、这是不同的。  

    但是、为了纠正行为并从公式中删除测试引脚8以返回到"预期"设置、需要理解的是:

    该重叠信号会导致不复位的行为(需要)

    非重叠信号会导致复位行为(不需要)

    代码中的什么首先导致了测试?

    如上所述、第二个复位问题是为什么内部(由 VCC_TOOL 供电)模式中的 MSP-FET 2.0+会在读取前暂时切断?

    可以从此处获取两条路径之一:

    1.我们放弃了以正确的方式解决问题,只是更新了用户指南,这样,我后面的下一个可怜的灵魂就不必经历这场噩梦了。

    2.我们找出导致行为的原因以及我的"变通办法"的工作原理、并在代码级别实际修复此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您在这里似乎做了很多研究。

    现在、主要问题是、不清楚为什么 MSP-FET 2.0在读取前具有下电上电周期。 我将尝试在我的一侧重现问题、然后 尝试诊断根本原因。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在这一问题上的帮助。

    至于在无循环通电的情况下读取的另一个复位、我认为与 JTAG 初始化序列相关、在没有 TEST/VPP 信号的情况下使用示波器似乎是正确的。

    将 TEST/VPP 信号连接到 TCK 后、会以某种方式导致 JTAG 初始化问题、但我不理解 JTAG 数据表中的内容、即这是如何导致器件无法复位的、或者器件如何在中断该信号的情况下正确选择 SBW?

    我在初始化期间看到 JTAG 状态机的复位、但我怀疑这与实际器件的复位有任何关系、除非通过某种方式复位状态机也会导致 MSP 上的状态机复位? 无论采用哪种方式、我认为该初始化信号都是问题的原因。 我只是对低级 JTAG 接口的编码了解不够清楚、无法弄清任何内容。

    但大家都认为、最令人担忧的是 MSP-FET 2.0为何在内部电源模式下进行功率循环。 期待看到您的成果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="91588" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1026714/msp-fet-migrating-from-1-4a-to-2-0-msp-fet/3833282 #3833282"]修改 MSPFlasher 源代码以添加控制接口选择的选项可能会有所帮助。[/quot]

    随附了一 个修改后的 MSP430Flasher.exe 以及基于 v1.3.2的修改后的源代码、其中添加了一个新选项:

     -m JTAG |                   Configure interface protocol used.
        SPYBIWIRE |              JTAG: : The normal standard 4-wire JTAG
        SPYBIWIREJTAG |                  communication.
        AUTOMATIC                SPYBIWIRE : Spy-bi-Wire (2-wire) JTAG protocol
                                 SPYBIWIREJTAG: Standard 4-wire JTAG communication
                                                for MSP430 devices which also
                                                support Spy-bi-Wire (a special
                                                entry sequence is needed to switch
                                                these MSP430 derivatives into
                                                4-wire mode which cannot be applied
                                                to any MSP430 devices)
                                 AUTOMATIC: JTAG communication protocol is selected
                                            automatically by the  MSPDdebugStack

    如果使用-m SPYBIWIRE 、则会很有意思。

    e2e.ti.com/.../MSP430Flasher.zip

    e2e.ti.com/.../Source.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特。 感谢你的帮助。 可能需要一两天时间才能尝试、但只要我能够、我就会报告结果。

    出于好奇、请注意、Uniflash 是否使用 MSP430Flasher 作为基础? 从 uniflash 导出.zip 文件时、我注意到这些文件在某些文件夹中浮动。 或者、这只是手册中引用的旧支持命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 Uniflash 不应基于 MSP430Flasher。  

    您是否尝试使用 Chester 提供的文件? 还有其他问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以。 我修改了测试代码、以便在每次设备启动时递增并存储在 fram 中、以便更好地确定问题的特征。

    我发现在没有连接 TEST/VPP 的情况下、在原始 MSPFlasher 上、它以某种方式复位两次。 选择了-m SPYBIWIRE 的新 MSPFlasher 后、它仅复位一次、连接了 TEST/VPP 的旧 MSPFlasher 后、我不会复位。

    我认为这支持我的理论、这是基于初始化序列进行某种程度的重置、我只是对低级代码不了解、无法理解发生这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我同意您的观点、但我不是最正确的人、我试图理解此问题并学习低级代码、但没有任何进展。

    我可以向其他团队反馈、并尝试查看是否有进展。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    感谢你的帮助。 我完全理解。 我将继续亲自尝试、看看我能得到什么。 请随时向我发布。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢! 如果我从其他团队获得任何更新、我会告诉您。