This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:MSP430FR2422 DCO 频率

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1027458/msp430fr2422-msp430fr2422-dco-frequency

器件型号:MSP430FR2422

大家好!

在 MSP430FR2422数据表中、我们可以看到此图。

此图显示了当 DCO = 0时、DCO 为0.5MHz、当 DCORSEL=0、DISMOD=1、DCOFTRIM = 0时、DCO 为1.2MHz。

但在 DCO 频率表中、 当 DCO = 0时为0.5MHz DCO、当 DCORSEL=0、DISMOD=1、DCOFTRIM = 0时为0.85MHz DCO。

他们有冲突。

这是正确的、另一个是错误的。

B.R.