This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641A:交流电压状态发生变化时出现意外行为

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641A, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1031757/msp430f67641a-unexpected-behaviour-incase-of-changes-in-ac-voltage-status

器件型号:MSP430F67641A
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

尊敬的团队:

我们基于   MSP430F67641A 为交流线路设计了一个三相电源监控系统、并且我们有一些实时异常。

  • 器件在正常条件下工作正常、但当 AC 线路加电时、通过 FET430的活动调试会话挂起、我必须重新启动。
  • 交流线路处于活动状态后、控制器运行不会出现任何问题、但当我尝试通过关闭并重新启动来在交流中引起闪烁时、模块完全重新启动。

这是预期吗? 请在这里帮助我。

我的预期是、由于我们直接处理交流线路、这是 一款专门用于此应用的专用控制器、因此我更希望控制器能够承受任何交流噪声。  

该模块是来自评估模块(https://www.ti.com/tool/EVM430-F6779)的参考设计的准确副本

提前感谢、

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑交流线路是为 MSP430供电、而不是为 MSP-FET 或工作台电源供电。 如果不是、可能存在电源冲突。 例如、您可以使用 MSP-FET 为电路板供电、但当交流线路上电时、板载电源也会开始为器件提供电压。 如果器件断电、我会希望调试会话挂起。 有关 VCC 跳线设置的更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的提示。

    我尝试了不同的组合来识别复位源、控制器的复位从 MSP-FET "RST"引脚触发到控制器。我尝试单独从我的设置中移除 FET、整体复位问题消失了。 不知道为什么这种情况从 FET 发生、从而在发生波动的情况下复位控制器、但当我在交流电源开启的情况下触发新的调试会话时、它会工作、但 FET 不喜欢外部的任何电压变化。

    仅供参考、我将通过外部电压源为模块上电。 并且在稳压器之前的直流线路上有一个共模扼流滤波器(如 π 型滤波器)。 在电路方面、我不太好在这里判断、也许接地线通过共模电感器与接地线同步。 这基本上会导致问题吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的工作! 可能会有噪声或尖峰引入 MSP-FET、导致其向目标发送复位。 在大多数这些设计中、接地端连接到中性点。 一些客户反转这些连接、然后线路接地-这会很危险、因为接地连接到 MSP-FET、可能会损坏您的 PC 或您的个人。 将 MSP-FET 连接到电路板时要非常小心、在不使用隔离的情况下启用交流电源。

    对于 MSP-FET 连接、请确保将引脚4 (VCC_TARGET)连接到 VCC、而不是引脚2 (VCC_TOOL)。 VCC_TARGET 应与外部电源配合使用、并用于感测电源电压、以便设置 JTAG 信号的逻辑电平。

    添加扼流圈应该有助于降低噪声。 对于交流电源、可能存在浪涌电流、这会导致电路板上的某些信号出现电压尖峰。 分立式 ESD 组件有助于衰减尖峰、其中一些组件包含在 EVM 设计中。 您还可以添加低电阻直列式电阻器来限制布线上的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、非常感谢您在这里提供的支持和建议。 这确实有助于解决我的问题