This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2012:编程接口

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2012, MSP-FET, MSP-TS430PW14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1031931/msp430f2012-programming-interface

器件型号:MSP430F2012
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP-TS430PW14

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 MSP430F2012。 请参阅下面的查询。 非常感谢。

MSP430F2012TRSAR 器件需要进行编程、但编程接口似乎适用于14引脚(TSSOP ZIF)。 客户需要接口为16引脚 QFN。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您发帖。 我不确定"编程接口"是什么意思。 您知道客户是使用目标插座板还是定制板吗? 对我来说、似乎他们正在尝试使用目标插座板、其封装不能安装在插座中。 我们的 MSP-FET 等编程工具支持所有 MSP430器件、无论采用何种封装、前提是 JTAG 引脚可访问且 JTAG 接口电路与建议的电路相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    通过编程接口、我是说目标开发板将与16位 QFN 配合使用。

    我们最近购买了 MSP-TS430PW14目标开发板以及 MSP MCU 编程器和调试器。

    我只想知道是否有一个与16位 QFN 配对的目标开发板。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您提供更多详细信息。 我没有找到支持 QFN 封装的 F2012目标板。 如果它们处于开发阶段、它们仍然可以使用  MSP-TS430PW14和 TSSOP 封装进行开发。 如果他们处于生产编程阶段、他们可能希望考虑使用适用于16引脚 QFN 封装的插座设计自己的目标板。 我们可能提供具有可用于此封装的插座的目标板、但连接不支持此特定器件。