This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2673:RST 引脚上的电容值

Guru**** 2812325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1031762/msp430fr2673-capacitor-value-on-rst-pin

器件型号:MSP430FR2673

您好!

如果未使用 JTAG/SPI-BI-Wire、数据表建议放置一个10nF 电容器。
是否可以增大此电容值以提高噪声容限?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这在合理范围内应该是可以接受的。 请记住、假设您使用 JTAG 或 SBW 对器件进行编程、电容越高、则会导致编程问题。 如果您使用的是 BSL、那么这不是问题。 此外、较大的电容会减慢 RST 引脚的释放时间、这将影响器件加电后的启动时间。