This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:PVCC 引脚的电阻器和电容器值

Guru**** 2751025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1031217/msp430fr5043-resistor-and-capacitor-value-around-for-pvcc-pin

器件型号:MSP430FR5043

你好

我的客户对 PVCC 引脚周围的电容器和电阻器值有疑问

FR5043数据表显示了这一点

μF PVCC 和 PVSS、TI 建议将1 μ F 与22 μ F 低 ESR μF 相连接
PVCC 和 PVSS 引脚 Ω 之间的去耦电容器和一个22 μ F 串行电阻器、用于滤除低频噪声
(请参阅图10-2)。

但在 Fugure 10-2中、使用1nF 而不是1uF。

  

在 FR6043EVM 原理图中,使用600欧姆而不是22欧姆,使用33uF x 2和1nF x 2。

 

那么、对于这个围绕电路的 PVCC、真正的建议是什么?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我建议遵循图10-2。  文本中的1uF 似乎是一个拼写错误。  在 EVM 中、这是用于 在 VCC 线路上进行滤波的铁氧体磁珠(L2)。